您好,
请问在做TXBF相移校准时,按照AWRx_TX_Channel_Calibration_Script_User_Guide采集流程,运行Cascade_Phase_Shifter_Calibration_AWRx.lua得到Phase Shifter Calibration Dataset,利用cascade_TX_Phase_Calibration.m生成的calibrateTXPhaseResults.mat,处理的相位曲线如下图1 所示,抖动非常大,而且不同次数的采集分析的结果也有差异,这个比AWRx_TX_Channel_Calibration_Script_User_Guide里面的相位曲线(图2)线性度差很多,我们暗室设置的目标是20m,请问这个可能是什么问题呢?有没有哪里的采集设置方式不对呢?
此外,如何判定这个0-64校准的数据是比较准确的呢,符合后面校准矩阵的需求呢?
谢谢。
图1

图2