在文档User's Guide for mmWaveStudio中第23节Controlling mmWaveStudio from Matlab提到使用matlab发送lua命令控制雷达。
我仿照matlab代码编写了python代码,但是在执行向mmWaveStudio 发送命令的函数
Lua_String = 'WriteToLog("Running script from MATLAB\n", "green")';
ErrStatus = RtttNetClientAPI.RtttNetClient.SendCommand(Lua_String);但是python中改函数的方法签名如下:
Int32 SendCommand(System.String, System.Object[] ByRef)
可以看出需要传入两个参数,请问这两个参数哪一个是lua命令,另一个参数又需要传什么?
ps: 我是使用的pythonnet库加载的dll