Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091,
你好!
我们参考TIDEP-0091做了一套板子,遇到了无法对IWR1443刷写flash的问题,希望可以得到帮助。
目前IWR1443 1.2V, 1.35V, 1.8V, 3.3V供电正常, 晶振40MHz正常, 复位信号正常。
sdk版本为:mmwave_sdk_02_01_00_04
仿真器为:XDS110 DEBUG PROBE
使用Unflash5.0.0, 6.0.1, 7.0.0都无法成功下载。
具体情况如下:
连接方式为

1. 串口的配置


2. 下载xwr14xx_ccsdebug.bin 文件

报错信息如下:

3. 若在以上基础上再连接JTAG到xds110提示如下,卡在此界面。

有遇到类似的情况吗,你们是如何解决的,需要你们宝贵的解决方案 ,十分感谢!!!