https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/214164/iwr1443-iwr1443-unflash/674254#674254
情况如上:现在【SOP2 SOP1 SOP0】 2.4V 0V 3.3V 另外各种配置和上面的帖子一样,但是还是无法烧写?不知道哪里的原因,请求帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/214164/iwr1443-iwr1443-unflash/674254#674254
情况如上:现在【SOP2 SOP1 SOP0】 2.4V 0V 3.3V 另外各种配置和上面的帖子一样,但是还是无法烧写?不知道哪里的原因,请求帮助。
你好,
是否有尝试在电压稳定,SOP电压正确后,手动复位一下IWR1443,再尝试一下?
你好,手动复位还是无法连接到com端口, 请问通过xds110的UARTRX, UARTTX, GND, 直接连接到1443的的TX, RX, GND, 这样的三线制连接方法是否可行,同时是使用UNFLASH工具进行烧写的吗。

你好,现在情况发生的变化,如图,卡在发送擦写指令这个阶段。
请问这个情况该如何解决。
现在情况发生的变化,如图,卡在发送擦写指令这个阶段
请问你做了什么调整?
请问你板子上使用的flash是芯片支持的么?你是否有参考过下面的文档?
IWR6x43 Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. C)
你好, 不仅连接了上面说的三线,同时连接了JATG 。
目前是没有外接flash芯片的,可以直接刷写到内置芯片吗
你好,
IWR1443芯片内部是没有可写的flash的。