This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
插在电脑的USB口上,用着用着冒烟了,竟然把L1贴片电感线圈烧掉了,也不知什么原因。GUI界面的Proximity data和inductance读数都为0。检查评估版供电,连接都没问题,有没有知道是什么问题的啊?
您好,10uH的L1的饱和电流为450mA,看下5V这里是不是电流太大超过电感饱和电流,导致烧掉呢。
已经更换了贴片电感,但是评估模块仍不能使用,无法检测电感,GUI界面的Proximity data和inductance读数都为0。有没有其它的原因呢?
GUI已经正确和EVM板连接好了吧?设备管理器看下没有问号或者叹号吧?‘按照EVM user‘s guide中的步骤一步步进行。
另外GUI页面读数都为零, 设置为auto-read模式试试呢,每隔一段时间自动读取寄存器的值。 看看是否读数还为0.
您好,选择不敢测试了,评估版插上电脑之后,评估版的pdc1000芯片就会特别特别的烫,甚至只要几秒秒就特别特别烫,我怕再试就会烧坏,您有没有其它解决办法?或者知道问题所在?
我详细描述一下我用它之前做了什么吧。我把评估版的PCB线圈剪掉了,换乘2个自制绕线电感线圈,并将其串联,然后通过变换电感线圈的同名或异名端,来测量线圈的电感值。就是这样的操作。导致了上述问题。
您好,两个线圈串联,使用了两种串联方法,异名端和同名端相连都使用了是吗?如果这样的话我想应该会考虑当电流流过线圈时,两个线圈中产生自感电动势和互感电动势,以及电磁感应定律的一些知识去分析原因,我这边没有遇到过类似情况。建议您可以在英文E2E上咨询下美国工程师。