问:是否有关于使用 IWR6843AOP 的任何要求/硬件或布局设计指南?PCB 是否需要特殊材料?
问:我发现文档很有意思,里面的很多链接都无法打开,这是初步文档吧?
我的问题与使用 AOP 版本的 PCB 相关。我认为这是一个采用 FR4 材料的常规 PCB,但专用于高温环境。您是否有更多关于这方面的具体信息?
再次提前感谢您!
答: 如需更多更新的文档,请参阅以下应用手册。
https://www.ti.com/cn/lit/an/spracg5/spracg5.pdf
https://www.ti.com/cn/lit/an/spracx7/spracx7.pdf
可以使用 FR4 材料构建 AOP 硬件。对于更高的温度性能,高 Tg FR4 比标准 FR4 具有更好的机械和化学耐热性和耐湿性。因此,您可以使用高 Tg FR4 材料。
层叠详细信息如下所示。
有关更多详细信息,请参阅以下应用手册。