你好. 附上测试原理图, 降低了运放的放大倍数, 光源是持续照射到PD感光面上(不是脉冲光}, 供电是直流稳定供电, 供电无波动, 从示波器截图来看, 在输出端, 电压持续在波动.
因此寻求帮助, 这个波动是来源于哪里, 是否之前已经有人问过, 寻求解决方案.
我觉得, 如果光持续照射到PD感光面上, OPT101输出应该是一条无剧烈波动的电压才对.






This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您那边除了看文档说明协助给我指导外. 是不是完全没有验证真实性的手段. 我希望您可以询问更加专业的研发人员.
我担心文档有漏写一些测试条件, 或者是电路图, 该文档没有附上测试图, 因此, 不能证明这个有波动的图是错的, 弄不好当前我测试这个有波动的图就是对的.
当然, 一个0Hz的光, 出现这个波动, 我也认为是有问题, 您也觉得有问题,
但是我已经按照文档更换成了表格上的标准的电阻和电容, 这个问题依旧存在, 所以我非常寄希望于官方测试结果. 也就是TI的测试结果, 如果您或者您能够找到更专业的研发进行测试, 要么能证明我测试的图是对的. 要么能证明这个图是错的.
如果TI测试稳定, 希望可以告诉我你那边的电路原理图, 我在这边尝试用你们的测试条件, 尝试复现稳定的结果.
有关您的询问:
1. 光源需要均匀照亮集成电路整个区域, 您是否按照数据表7 Parameter Measurement Information实行的操作?
应该是的, 其次, 好像并不一定要均匀照亮集成电路的整个区域, 只有光电二极管区域照亮才有用, 请参考附图. 
2 上图是交流耦合测量的还是直流耦合测量的?
示波器选择的直流耦合, 1M欧姆的电阻.
3. 信号频率是多少?
0Hz的持续光, 我为了保证是直流光, 直接用干电池供电, 也有这个波动.
4. 有没有可能输出的是噪声?
这个希望TI测试之后, 根据TI测试结果来判断. 从我的理解, 噪声不会产生接近3V的稳定波形波动.
5. PCB设计是否参照了数据表Layout 部分?
暂时没有,
首先, 这个Layout是参考设计, 不是必须设计成这样才能用.而且我这是直流光源, 光的频率为0Hz, 推荐Layout主要为了应对中频或者高频. 0Hz频率一般都不会有什么区别
其次, 该Layout仅仅是一个图片, 并不是能够明晰的可以看到完全的尺寸. 如果稍有一点偏差, 就有严重问题, 我相信文档上必然会着重说明.
希望您或者更专业的的研发人员, 可以使用该Layout, 进行测试. 确认一下0Hz的稳定光源, 在不使用该推荐Layout的情况下, 是否有区别.
帖子链接如下,待E2E英文技术论坛工程师回复后,您也可以发帖跟进