This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843ISK-ODS: 为什么有些demo对mmwicboost是option,有些没提option是必须要的意思吗?

Part Number: IWR6843ISK-ODS
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST,

1. 

overhead_3d_people_count说  mmwaveicboost是option (可选的)

   

long range people detection 的 mmwaveicboost 在这里没有option,是不是就说是必须的?但是看了第二张图的警示(蓝色框)那里,好像 mmwaveicboost 是用来给 IWR6843ISK-ODS 供电的?

所以说 mmwaveicboost 除了有仿真调试功能以外,还有供应功耗的功能??   而且 mmwaveicboost 比 micro_USB 线直连 IWR6843ISK-ODS 能提供的功率更大?

2.一般跑demo的bin文件的话,mmwaveicboost主要是用来提供比USB所能提供的更高的功率吧?毕竟demo都是可以直接用bin文件在 function mode 下运行,如果没有特殊说明要求debug,那么mmwaveicboost一般就是用来提供大功率?(毕竟 function mode下不需要debug)

3.只要有bin文件能烧到IWR6843ISK-ODS上,即使没有mmwaveicboost,IWR6843ISK-ODS也是能跑的,只不过因为micro-USB电源供电不足,所以效果不是很好?

4.  另外,划红线的 60-75'' tripod     是什么意思呢?