This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想问一下芯片FDC2212或者FDC2214,我看手册中写的均方根噪声是0.3fF,测试条件是在100sps且传感器频率为5M时,我想问一下这个0.3fF是如何计算出来的?因为我依据手册里面的转换频率,有效位数等算出来的精度比这个大很多。
目前,我想在项目中做高精度电容解算用于微位移测量。我要测的电容容值范围是1pF到30pF,需要测的最小电容为0.00145pF,需要的采样率为1ms(1k),我想核一下咱们这款芯片可以满足这样的需求吗?
期待您的回复,万分感谢!
您好,
0.3fF是不包含任何外部噪声的底噪,< 1 fF的检测是不能实现的,下面链接是 FDC2x1x Capacitive Sensing FAQs,希望对您有用:
关于有效分辨率的计算请查看下面文档:
1pF到30pF的测量范围是可以实现的,1.45fF的分辨率很难实现。
虽然 FDC2214用于测量电容,但它真正的作用是测量 LC 的频率。 输出代码是传感器频率与参考频率之比的数字表示。 当我们保持电感常数时,我们可以使用传感器频率的变化来确定电容的偏移量。 因此,设备的分辨率实际上是以 Hz 为单位测量的,而不是以电容F为单位。 最大传感器频率为10MHz,位数为28位,分辨率为0.00375Hz。
要实现1.45fF的分辨率,L、C的值很大,传感器设计和线圈设计很难实现。
FDC2214是TI分辨率最高的电容式传感器了