Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
awr2944波形配置如图1所示。一帧512个chirp,frame cycle =50ms。现在图1红色框中start frequency 偏移量 = 1.487MHz 。
chirp1 的 startFreq = 76.1G+ 0*1.487MHz;
chirp2 的 startFreq = 76.1G+ 1*1.487MHz;
chirp3 的 startFreq = 76.1G+ 2*1.487MHz;
.......
chirpN 的 startFreq = 76.1G+ (N-1)*1.487MHz;
chirp512 的 startFreq = 76.1G+ 511*1.487MHz;
通过mmwave studio_3.1.0.22(通过FAE获取得到这个版本),进行设置如图2所示,但是发现Start Freq Var(MHz)最大值设置不能超过450MHz,但是511*1.487MHz=759.857MHz>450MHz。
想问下想实现图1的波形设置(chirp参数如图1,一帧中512个chirp,frame cycle = 50ms)是否可以实现,如果可以实现的话,那应该如何进行设置操作

图1

图2