Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, IWR6843ISK
TI工程师:
您好!
我希望使用IWR6843ISK-ODS进行开发,完成数据采集工作,有以下问题烦请解答:
- 使用MMWAVEICBOOST能否获得原始ADC数据?
- 能否设置1个发射通道工作,脉冲间隔最小是多少?
- 有的地方说这个板子对于人体的探测距离为50m,有的说是10m左右,那么他的最远探测距离究竟是多少呢?
- 复数采样率为12.5MHz,实数采样率为25MHz对吗?我的最大中频频率可以到多少呢?
- 调频率是否有限制范围?换言之,最大脉宽是否有限制?
- 使用DAC1000进行数据采集对数据量大小是否有要求?
以上就是我对使用该开发板进行数据采集的疑问,感谢您百忙之中的阅读!期待获得您的解答!