在获得中频矩阵信息后做angle fft时遇到了两个问题,想请教一下:
1、将.bin文件读取后与校准矩阵相乘会得到outdata,每一帧的中频矩阵维度为[samples,num_loops,num_chirp_per_loop,numRx*4]。假设使用1号发射天线,随后矩阵维度变为[samples,num_loops,1,numRx*4] ,经过两次fft变换后找到目标点,即samples和num_loops确定,假设为常数x,y。最后进行angle fft时假如使用1~4号接收天线,那是否就是对[x,y,1,1:4]这四个数据做一次fft并寻找峰值,如果是为什么我做出来的结果每一帧的角度都不会变?如果不是是否有相关文件和代码能够参考一下?
2、已知接收天线序列如下所示

我能否使用[13,14,15,16,1,2,3,4]接收天线联合获得方位角?与[9,10,11,12,5,6,7,8]天线获得的方位角是否可以视为不相关的?