Other Parts Discussed in Thread: IWR1843
工程师您好:
1、我们遇到了 收到的中频信号的振幅随时间减小 的问题,下面两张图分别是我们的实验参数,以及我们用mmwavestudio画的一条中频信号的时间振幅图:


2、发现中频信号的振幅随时间变化后,我们固定chirp带宽为2GHz,改变起始频率,进行了下文中的实验一和实验二来进一步探究。
以下是我们的实验过程以及参数选择,烦请您查看:
(1)设备:IWR1843boost+DCA1000 ,使用mmwavestudio收发数据并绘图,待测物体是金属板,一发四收。
(2)参数:chirp斜率在多次实验中固定为9.994MHz/us,除chirp斜率和chirp起始频率外,其余参数都按 “1、” 中设定:
(3)实验:
实验一: 起始频率=79GHz,chirp斜率=9.994MHz/us ,chirp带宽=1998.8MHz,现象:收到的每条中频信号都存在振幅随时间递减的现象;
实验二: 起始频率=77GHz ,chirp斜率=9.994MHz/us ,chirp带宽=1998.8MHz,现象:收到的中频信号不会随时间递减或递增。
疑问:
请问为什么当其他参数固定时,chirp起始频率不同,中频信号的振幅会有这样不同的表现?
谢谢您。





;