This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1642BOOST: ADCBUF存放天线数据的顺序

Part Number: AWR1642BOOST


您好,我想请问一下ADCBUFF里面存放4根接收天线的顺序是否为上半部分为奇数,下半部分为偶数天线的数据,而不是给出的下图所示文档中的这样的排列顺序。

用于 XWR16XX 的毫米波 (mmw) 演示

  • 你好,

    请问你看的是mmwave sdk3.5的代码么?

    图上的数据存放是按接收天线R1,RX2,RX3,Rx4,并不是你说的上半部分为奇数天线,下半部分为偶数天线。

    在mmw demo里面根据下面的代码可知,接收到一个chirp所有接收天线的数据就会产生chirp中断,进行数据搬移。而上图是接收到2个chrip的所有接收天线的示例,和mmw demo在这点上是有区别的。

    ADCBuf_Handle MmwDemo_ADCBufOpen(SOC_Handle socHandle)
    {。。。

    ADCBufparams.chirpThresholdPing = 1;
    ADCBufparams.chirpThresholdPong = 1;

    Adcbuf_mmwave.c (packages\ti\drivers\adcbuf\src): ADCBUFSetPingNumChirpThreshhold(ptrDssRegBase, ((uint32_t)params->chirpThresholdPing - 1U));

  • 您好,我使用的是SDK2.0,这个是他给的docs里面的存放数据的格式,它是按照R1,R2,R3,R4的顺序吗。这里放置的chirp数是否由 这个变量决定。

  • 你好,

    建议使用最新的mmwave sdk。

    这里放置的chirp数是否由 这个变量决定。

    从注释看是的。