Other Parts Discussed in Thread: OPT3001,
专家你好,
在应用OPT3001进行Dimming 标定时发现,强光下,变亮很快(3 second),但remove强光,变暗比较慢(9 second ),这是什么原因,传感器对环境光强弱变化的曲线是对称的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家你好,
在应用OPT3001进行Dimming 标定时发现,强光下,变亮很快(3 second),但remove强光,变暗比较慢(9 second ),这是什么原因,传感器对环境光强弱变化的曲线是对称的?
您好,
OPT3001-Q1是测量环境光传感器,输出的结果是以lux为单位数值,光到lux的转换时间 conversion time(from start of conversion until the data are ready to be read, is the integration time plus 3 ms.)有2种即100ms 和 800ms 可通过寄存器位 CT bit 选择。
强光下,变亮很快(3 second),但remove强光,变暗比较慢(9 second ),
您这里的具体过程是什么?3 second 和 9 second具体指从什么情况下开始到什么情况下结束的时间呢
上述时间过程包含的操作有很多,根据我的理解可以分解为:传感器进行光到lux的转换过程、主控端读取传感器转换结果lux值,根据lux值大小转换为驱动屏幕电流的大小、电流由小到大或大到小的控制屏幕亮度的过程。
如果您想了解这个调节时间具体消耗在哪里,您可以找个类似OPT3001传感器的仪表作为参考,在同样光照的情况下,对比OPT3001和参考仪表的输出变化;
另一个是主控端直接输出按一定规律变化的lux值(来代替OPT3001的输出值 )去控制屏幕亮度来查看这个过程的反应时间。
使用暗色玻璃会阻止一部分可见光到达传感器,从而导致信号衰减,这会降低传感器的分辨率,我们的建议是应根据分辨率要求选择玻璃的暗度,以确保同时满足美学和性能要求。例如,OPT300x系列的最大分辨率为10mLux,与可见区域中1%透射率的盖板玻璃配对,将产生10mLux/0.01 = 1 lux的有效分辨率。
下面手册中第2部分讲了两种补偿方法,希望对您有帮助:
https://www.ti.com/lit/an/sbea002a/sbea002a.pdf
由于暗色玻璃的覆盖,在低亮度时传感器输出为0,这也是分辨率降低的一个方面影响,我们对此没有好的建议。
环境光输入为0时,传感器输出为0。