This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPT3001-Q1: 调光响应

Part Number: OPT3001-Q1
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001,

专家你好,

在应用OPT3001进行Dimming 标定时发现,强光下,变亮很快(3 second),但remove强光,变暗比较慢(9 second ),这是什么原因,传感器对环境光强弱变化的曲线是对称的?

  • 您好,

    OPT3001-Q1是测量环境光传感器,输出的结果是以lux为单位数值,光到lux的转换时间 conversion time(from start of conversion until the data are ready to be read, is the integration time plus 3 ms.)有2种即100ms 和 800ms 可通过寄存器位 CT bit 选择。

    强光下,变亮很快(3 second),但remove强光,变暗比较慢(9 second ),

    您这里的具体过程是什么?3 second 和 9 second具体指从什么情况下开始到什么情况下结束的时间呢

  • OPT3001被用来引导调节屏幕亮度跟随环境光变化,实际操作遮挡环境光照,此时屏幕变暗时间为9s,去除遮挡,屏幕迅速变亮时间为3s

  • 上述时间过程包含的操作有很多,根据我的理解可以分解为:传感器进行光到lux的转换过程、主控端读取传感器转换结果lux值,根据lux值大小转换为驱动屏幕电流的大小、电流由小到大或大到小的控制屏幕亮度的过程。

    如果您想了解这个调节时间具体消耗在哪里,您可以找个类似OPT3001传感器的仪表作为参考,在同样光照的情况下,对比OPT3001和参考仪表的输出变化;

    另一个是主控端直接输出按一定规律变化的lux值(来代替OPT3001的输出值 )去控制屏幕亮度来查看这个过程的反应时间。

  • 感谢解答,有新的疑惑

    根据规格书,转换时间为100ms时,也就是下图红色曲线,在低亮度时,也就是当输入不为0但接近0时,输出已经为0了。

    实际应用中,OPT3001为美观会放置在油墨颜色玻璃下面(透光率7%),这时就会存在低亮度和无光照传感器输出都为0,会造成误判,有什么建议吗

  • 补充疑问:在环境光输入为0时,传感器输出为0还是什么都不输出?

  • 使用暗色玻璃会阻止一部分可见光到达传感器,从而导致信号衰减,这会降低传感器的分辨率,我们的建议是应根据分辨率要求选择玻璃的暗度,以确保同时满足美学和性能要求。例如,OPT300x系列的最大分辨率为10mLux,与可见区域中1%透射率的盖板玻璃配对,将产生10mLux/0.01 = 1 lux的有效分辨率。

    下面手册中第2部分讲了两种补偿方法,希望对您有帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/sbea002a/sbea002a.pdf

    由于暗色玻璃的覆盖,在低亮度时传感器输出为0,这也是分辨率降低的一个方面影响,我们对此没有好的建议。

    更多相关信息见:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/884142/faq-opt3001-opt3xxx-opt4xxx-family-parts-industrial-design-of-light-sensor-with-cover-glass-window-opening

    环境光输入为0时,传感器输出为0。