This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
60GHz毫米波传感器用户指导说明书4.8.2 DCA1000EVM模式
我想请问一下 上面有提到xWR6843AOPEVM的开关调整
我想问下对应的DCA1000应该进行哪些调整呢?
xWR6843AOPEVM不能直接和DCA1000EVM连接,需要MMWAVEICBOOST板子的。请看下面的文档1.2.1 Summary of Features
https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf
感谢您的回复
我使用的产品是IWR6843AOPEVM Rev G
它是可以直接与DCA1000EVM进行使用的 在Ti的官网购买网址上和用户指南上都是有说可以只使用这两个产品的
在您发的链接4.8.2正是相关说明,但它不完整
DCA1000EVM的供电电压是5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)?请看一下下面DCA1000EVM板的配置。
DCA1000EVM使用指南 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2E 设计支持 (ti.com)
[10:43:52] [RadarAPI]: ar1.Connect(7,921600,1000)
[10:43:55] [RadarAPI]: Error: Connection failed: Calling_ConnectTarget returned 3
[10:43:55] [RadarAPI]: ar1.Calling_IsConnected()
[10:43:55] [RadarAPI]: ar1.SaveSettings('C:\Users\PengL\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/211000/dca1000evm-xds100-usb/665687#665687
我有参考这个帖子中的回复 但我并没有成功
请先按照前面工程师给的链接里的DCA1000 Debugging Handbook文档里看一下sw2.5是否设置成了软件触发模式。
Set SW2.5 to software mode
另外,FPGA的版本没有识别出来,请问板子是用网线直接和电脑连接的吗?不建议用拓展坞。
[10:36:32] [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30", "192.168.33.180", "12:34:56:78:90:12", 4096, 4098)
[10:36:32] [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_Mode(1, 2, 1, 2, 3, 30)
[10:36:32] [RadarAPI]: ar1.CaptureCardConfig_PacketDelay(25)
[10:36:32] [RadarAPI]: Sending fpga command to DCA1000
[10:36:42] [RadarAPI]:
[10:36:42] FPGA Configuration :
[10:36:42] Timeout Error! System disconnected
[10:36:42] [RadarAPI]: Sending record command to DCA1000
[10:36:52] [RadarAPI]:
[10:36:52] Configure Record :
[10:36:52] Timeout Error! System disconnected
[10:36:52] [RadarAPI]: ar1.GetCaptureCardFPGAVersion()
[10:36:52] [RadarAPI]: Sending fpga_version command to DCA1000
[10:37:02] [RadarAPI]:
[10:37:02]
[10:37:02] Unable to read FPGA Version. [error -5]
[10:37:02]
其实主要参考的还是工程师在dev.ti.com上的说明 参考这个我解决RS232 SPI的连接等等问题
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.0&node=ADM7JMPr28skUt9Iw1fYGQ__VLyFKFf__4.12.0
最后碰到了FPGA version 无法识别的问题 在DCA1000EVM Debug Book 的说明文档中 我尝试了防火墙和FPGA烧写刷新
还是不能解决这个问题 然后我看到TI官网中 DCA1000EVM使用指导的说明视频 网络连接的设置
因为我使用的一直是笔记本连接学校的校园网 所以我在改IP地址的时候是在WiFi连接那个网口连接的 当时我还很纳闷这样改 电脑就没办法上网了 然后我问在线客服 也说是这样的 我最开始就没想到是这个方面的原因 最后面因为其他可能有问题的地方都排除了 然后我就想是不是网络这边有问题 所以我把Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC 修改以太网的IPv4 的IP地址就成功连接
在此还是非常感谢论坛工程师和技术支持人员
也希望我的案例能给各位一些参考经验