您好,我在使用Programmer Standalone 3.12 SP1 64-bit for Windows(不是PDF上列出的3.10版本)刷新DCA1000EVM中的FPGA bit(DCA1000_FPGA_RECORD_V2.8_05JUL2019.bit)文件时遇到以下问题:
我按要求下载了Diamond Programmer,并按照PDF上的步骤进行刷新,到达以下这一步时要求Device和Package,但我从器件下拉菜单中并没有找到PDF上列出的Device: SPI-N25Q128A与Package: 16-pin SO16。如何解决?

谢谢!