Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
TI工程师好,
我在尝试使用sdk运行多个chirp的配置文件时,雷达出现了停止运行的情况。
开始时我配置了64个chirp,可以正常运行;之后我将chirp增加至256个,雷达出现了中断的情况(卡死但无报错信息)。
我不断调制chirp的数量,发现chirp的数量大于90之后,就会出现这种情况。
从打印信息来看,中断出现在Bsp_ar12xxConfigParams函数内,但中断的位置并不总在一个地方(中断前最后一行打印日志内容并不总是相同的),且无报错信息。Bsp_ar12xxConfigParams函数会在四个device上均运行一遍,中断是出现在最后一个device调用期间,前3个device调用是正常的。
我用mmwave studio尝试运行256chirp的配置,可以正常运行。
我的问题是sdk上chirp数量大于90时雷达中断这个问题怎么样可以解决呢?
谢谢!