This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 级联板,关于12根天线,chirp,frame设置后,发射的问题

Part Number: AWR2243


我的操作流程:

先给每块RadarDevice定义了俩个Profile,如下图

radarDevice1:

Chirp 设置

Frame 设置

radarDevice2:

Chirp 设置

Frame 设置

radarDevice3:

Chirp 设置

Frame 设置

radarDevice4:

Chirp 设置

Frame 设置

运行结果是

问题1. 请教一下,12根天线发射的顺序是什么,每块芯片之间的发射关系是什么样,和chirp的设置,frame的设置有什么关系,有没有资料可以学习一下?

       2. 就像我上面设置的那样,雷达有四块芯片,在frame设置里的  start chirp TX 设置为0 ,end chirp TX  设置为11,按照软件出的这个图,意思就是每个芯片一个循环就要发送12的调频,发送完12个之后,触发下一块芯片发射再发射12个调频,发射12个之后再触发下一个芯片,然后这样循环64次?想不明白,请求指点一下。

  • 1. 我理解的是,chirp那里是在设置发射组。。我这个是设置了12个chirp组,第一个组是由radarDevice1 的 tx0 发射,第二组由 radarDevice1 的 tx1 发射,以此类推。四块芯片上的每根发射天线都发射一次,总共发射了12次,循环了64次 ,为一帧。   我这样理解对么?

    2. 按照我的理解,上面出的结果图 Dev1 应该只有三个调频,怎么会有12个,发射完前三个他还在发射?想不通。

  • 你好,

    4片级联的系统你可用理解为12发16收,四片每个芯片的chirp发送都是同时的。

    建议你采集原始数据,使用自己的后处理软件处理数据。mmwave studio的后处理不能使用于任何场景。

  • 谢谢回复,四片芯片同时发送的话,就理解了,一直看不懂下面的图为什么这么设计现在能懂了。我一直以为的是一个芯片完了另一个芯片继续,现在好多东西都想明白了,感谢。