Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM
您好,我现在手头的设备是iwr6843aopEVM安装在Boost板子上

我想做的事情是通过i2c读取这块板子上面温度传感器TMP112x的值,我在官网找到了这块板子的资料https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SWRU546E/GUID-00256656-BC54-48EF-B44F-3054031A4C73#TITLE-SWRU546ID-B1E452BD-DA85-44F4-AD00-B689124D4D94,这里面2.8.2节显示I2C总线上的U18、U19都是温度传感器,我想去读他们任一的值。

我按照sdk里面i2c部分的test里面的例程在在固件写了一个任务和函数去读。但是失败了,程序每次执行到I2C_transfer()这个函数的时候会传输失败,我想问问您知不知道原因或者可能的原因(比如是否有硬件相关跳线的调整或者代码的初始化不正确)。下面是我读温度的函数
/* Read Temp function*/
float TMP_ReadTemp(I2C_Handle i2cHandle, uint8_t i2cSlaveAddress, uint8_t i2cSlaveRegAddress)
{
uint8_t txData[2];
bool retVal = true;
uint8_t rxData[2];
I2C_Transaction i2cTransaction;
int16_t digitalTemp = 2;
int32_t errCode;
/* Reset the transmit and receive buffer */
memset(&rxData, 0, sizeof (rxData));
/* Scan for the slave address */
txData[0] = i2cSlaveRegAddress;
i2cTransaction.slaveAddress = i2cSlaveAddress;
i2cTransaction.writeBuf = txData;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = rxData;
i2cTransaction.readCount = 0;
System_printf ("2222222222 \n");
/* Writing to slave address */
retVal = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
if (retVal == false)
{
System_printf ("I2C_transfer Failed \n");
}
else
{
/* Read from slave */
System_printf ("3333333333 \n");
i2cTransaction.slaveAddress = i2cSlaveAddress + 1;
i2cTransaction.writeBuf = txData;
i2cTransaction.writeCount = 0;
i2cTransaction.readBuf = rxData;
i2cTransaction.readCount = 2;
retVal = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
System_printf ("44444444444444 \n");
if (retVal == false)
{
errCode = -1;
}
else
{
digitalTemp = (rxData[0]<<4) | (rxData[1]>>4);
if(digitalTemp > 0x7FF)
{
digitalTemp |= 0xF000;
}
}
}
return digitalTemp * 0.0625;
}
下面是我调用这个函数的任务

运行之后的结果是:

结果看起来像是正确初始化了,一直走到I2C_transfer(),然后这个transfer一直失败。我已经再三检查了我从设备的地址 和 从设备寄存器的地址,我觉得应该不是这个原因,想问一下针对这个问题您那边有什么解决办法么?
谢谢!