This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843AOPEVM: IWR6843aopevm+mmwaveboost+dca1000采集数据

Part Number: IWR6843AOPEVM
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM,

我使用的mmwavestudio装载的文件对吗

装载成功了但spi connect时报错了,如下:

不知是哪里出了问题

顺便问下板子坏了几年保修呢,我的另一块板子接口掉了,不能上电了,可以返厂维修吗

  • 请问IWR6843AOPEVM是哪个版本?如果是新的Rev G版本,可以直接和DCA1000EVM板相连。

    能否发一下IWR6843aopevm+mmwaveboost+dca1000拨位开关的配置?电源供电是5V/>3A吗?

    顺便问下板子坏了几年保修呢,我的另一块板子接口掉了,不能上电了,可以返厂维修吗

    请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
    • 在新打开的窗口中点击技术支持下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号
      • 需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
      • 您是否使用免费邮箱注册myti账号
  • 你好,您那边方便发一下G版本的指导手册吗,带有和DCA1000互连采集信息的指导手册里面有提到吗

  • 我的是REV F版本

  • 你好,您那边方便发一下G版本的指导手册吗,带有和DCA1000互连采集信息的指导手册里面有提到吗

    请参考下面的手册。
    https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf

    DCA1000模式见文档Table 2-1. Switch Settings