Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM,
我使用的mmwavestudio装载的文件对吗

装载成功了但spi connect时报错了,如下:


不知是哪里出了问题
顺便问下板子坏了几年保修呢,我的另一块板子接口掉了,不能上电了,可以返厂维修吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的mmwavestudio装载的文件对吗

装载成功了但spi connect时报错了,如下:


不知是哪里出了问题
顺便问下板子坏了几年保修呢,我的另一块板子接口掉了,不能上电了,可以返厂维修吗
请问IWR6843AOPEVM是哪个版本?如果是新的Rev G版本,可以直接和DCA1000EVM板相连。
能否发一下IWR6843aopevm+mmwaveboost+dca1000拨位开关的配置?电源供电是5V/>3A吗?
顺便问下板子坏了几年保修呢,我的另一块板子接口掉了,不能上电了,可以返厂维修吗
请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。
你好,您那边方便发一下G版本的指导手册吗,带有和DCA1000互连采集信息的指导手册里面有提到吗
请参考下面的手册。
https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf
DCA1000模式见文档Table 2-1. Switch Settings