This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR6843AOPEVM: mmwave_studio软件空白

Part Number: AWR6843AOPEVM
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWR1642BOOST, UNIFLASH

安装mmwave_studio_user_guide.pdf 要求安装了一系列软件,但是mmwave_studio软件空白。

英文论坛上面的相关回答:

Are you sure you downloaded all the below softwares : 

1. 32-bit Matlab Runtime Engine (Version 8.5.1)

2. FTDI Drivers: FTDI USB Driver (mmwave_studio_\mmWaveStudio\ftdi) necessary to work with Radar device is installed.

3. Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable package

Maybe the package and all the related software didn't download properly. You could try the installation process once again after uninstalling. 

上述步骤都已经完成!但是打开mmwave_studio软件还是空白的。

英文论坛后面还说:

Also make sure the above combination of DCA1000 and XWR BOOST-EVM are connected to the PC while opening mmWaveStudio for the first time.

这里面的意思是如果有DCA1000和XWR BOOST-EVM ,则必须连接PC吧?而不是说AWR6843AOPEVM 必须跟DCA1000和XWR BOOST-EVM连接才能工作吧?AWR6843AOPEVM 本身可以连接电脑并用软件打开使用吧?

如何才能得到下图的软件界面:

我的硬件如图所示:

之前了解到必须要DCA1000EVM Data Capture Card才能采集原始数据,如果想要运行DCA1000EVM ,必须搭配使用MMWAVEICBOOST?
看到用户手册上描述:DCA1000 EVM 必须由 5V 电源以及与 MMWAVEICBOOST 和天线模块连接到同一 PC 的 micro-USB 以太网线缆供电。
但是图 4-15. 提供了采用 xWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 的设置,好像又可以配套AWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 使用。请回答。

期待尽快回复!

祝好!

何密

  • 如果想要运行DCA1000EVM ,必须搭配使用MMWAVEICBOOST?

    看您的AWR6843AOPEVM是不是G版本?如果是G版本可以直接DCA1000EVM版。如果是F版本,需要MMWAVEICBOOST板子。
    4.8.2 DCA1000EVM Mode
    https://www.ti.com/lit/ug/swru546e/swru546e.pdf

    但是打开mmwave_studio软件还是空白的

    第一次打开mmwave studio,是否有接DCA1000EVM板?

  • 请回答mmwave_studio软件还空白的问题,换一台电脑重新安装所有软件,但mmwave_studio软件还是空白的!!

    传感器模块USB插入电脑后亮3个绿灯,但是查看串口,没有增加,感觉电脑无法识别。已经安装了ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64.exe,但是还是无法识别设备。

  • 请回答mmwave_studio软件还空白的问题,换一台电脑重新安装所有软件,但mmwave_studio软件还是空白的!!

    请问连接DCA1000EVM板了吗?


    传感器模块USB插入电脑后亮3个绿灯,但是查看串口,没有增加,感觉电脑无法识别。已经安装了ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64.exe,但是还是无法识别设备。

    用的是USB传输线吧?之前有客户用的是USB充电线,不能识别串口。

  • 你好,感谢回答。目前没有连接DCA1000EVM板,必须要连接才能出现正常界面吗?
    用的是USB传输线,就是系统配的那种。
  • 是的,第一次打开mmwave studio空白的话,需要接一下DCA1000EVM板。

  • 在连接DCA1000 和xWR6843AOPEVM 时,原始贴中图3标红的N/A表示ON吗?需要我自己将开关拨上去吗?

  • N/A表示ON和OFF都可以。

  • 1.使用低速串行总线的实时 ADC 原始数据采集方法(ZHCAB69 – 12. 2021)里面的图 2. 使用 DCA1000+mmWave Studio 软件进行数据采集框图中,DCA1000的网线接口和USB接口需要与电脑连接。但是DCA1000有两个USB接口,如原始贴中图4所示,到底应该接哪个USB接口呢?按照标识应该是FTDI,即上面那个接口。

    2.60GHz 毫米波传感器 EVM(中文)第61页,必须安装 CP2105 驱动程序才能访问 UART 端口。在此下载驱动程序并安装。按照要求装了,可是硬件串口里面还是没有出现图4-19里面的端口。我已经连接了EVM的emulator串口,还是没有出现。

    请分别回答。尤其是第二个问题

  • 1. 接FTDI那个USB口。

    2 .单独把AWR6843AOPEVM和PC连接,看是否能识别。

  • 1.购买的DCA1000板子没有配5V电源线,需要把开关打到哪里?3A 250VAC 还是6A 120VAC
    2.现在 CP2105 驱动正常。现在连接雷达的USB接口,雷达主板四个LED灯和DCA1000的FPGA的led灯会亮,但是mmWaveStudio软件仍然是空白的。
    电脑串口会出现未知USB设备,无法正常显示XDS110 USB driver。之前正常下载并安装了ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64

    3.你们能否录制一个正常的操作流程视频,包括硬件和软件的连接和安装。感觉目前的效率太低了。

    请回答!谢谢!

  • 请看下面网站上DCA1000EVM板的连接。
    DCA1000EVM使用指南 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2ETm 设计支持 (ti.com)

    请参考下面的培训视频看是否能单独连接xWR6843AOPEVM。
    https://training.ti.com/hardware-setup-iwr6843aop

  • 1. 示例DCA1000EVM和IWR1642BOOST连接和实际情况(DCA1000EVM和AWR6843AOPEVM 连接)还是有区别的,因此有几个疑问:
    (1)是否一定要接5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器?我尝试了将DCA1000EVM的Switch3开关打到“RADAR_5V_IN”时,通过雷达供电,但是对应的LED10绿色灯没有亮起,只有FPGA的灯是亮起的。
    (2)第一次将DAC1000EVM板和电脑连接时,并会自动安装FTDI相关驱动。我这边出现驱动安装失败的情况,但是通过手动添加驱动的方式(选择更新驱动软件——从电脑上选择驱动软件——选择以下路径“mmwave_studio_02_00_00_02\ftdi”安装驱动),并没有解决,还是安装失败的。
    (3)对于AWR6843AOPEVM ,需要安装XDS Emulation Software Package v6.0.579.0 软件吗?
    (4)按照要求接入DCA1000EVM和AWR6843AOPEVM,串口端没有出现4个AR标识和两个XDS标识的接口。只有两个虚拟接口。
    (5)如果是DCA1000EVM和AWR6843AOPEVM同时接入,需要安装UniFlash软件吗?我觉得不需要。能否提供DCA1000EVM和AWR6843AOPEVM同时接入的视频指导?
    2. Flashing mode到底是指什么模式?加载程序?
    3. UniFlash软件使用时,需要加载二进制图像文件bin,这种文件去哪里找?flash的二进制文件及其位置在每个实验的用户指南中都有指定,但是我不知道在哪里找。bin文件是干什么用的?

  • (1)一般外接适配器。如果要通过雷达供电,需要焊上电阻R34,在DCA1000EVM板手册上有说明。
    Table 1. Power Selection Switch Information
    https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf

    (2)请问电脑操作系统是win7或者win10,如果还是不能安装驱动的话,建议换台电脑试试。
    (3)不需要,是之前培训视频里的两个silicon lab uart口。
       (4)  DCA1000EVM连电脑应该会识别到4个AR标识接口,这个应该和问题2有关。
       (5)  不需要按照uniflash,抱歉,没有DCA1000EVM和AWR6843AOPEVM的培训视频。另外,只有AWR6843AOPEVM G版本的才能直接和DCA100EVM连接,请确认板子的版本是否是G。

      2. flash模式是烧写模式,把程序烧写到flash里。

    3. bin文件就是uniflash要烧写的代码,编译代码后会生成.bin文件。TI的demo都会直接提供bin文件,如C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin文件。

  • 感谢回复,等到适配器到了再试一下DCA1000EVM和AWR6843AOPEVM同时接入,板子是AWR6843AOPEVM G版本。

    另外能否进一步说明一下xwr68xx_mmw_demo.bin文件中demo的功能和参数配置等,能否提供相应的说明文档?

  • 请查看C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf文档。

  • 首先祝新年快乐!

    1. 目前Radar API可以连接FTDI,但是RS232 Connectivity不能连接成功(我已经尝试了所有能够用的串口,但我觉得应该是选择Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge Enchanced COMP Port对应的串口)。可以检测到雷达设备,显示Radar link version等。
    波特率选择115200还是921600,都试过,但是不能成功连接。
    点击连接的时候,雷达主板上USB_LED灯会亮起,但是很快就熄灭了,请问是什么原因呢?
    2.几个概念?
    (1)SDK软件主要功能是什么?和mmWaveStudio的关系是?
    (2)SPI 是设置RF 参数的吗?FTDI又指什么?
    3. 看了mmwave_sdk_user_guide.pdf文档,但是没有找到关于xwr68xx_mmw_demo.bin文件的具体描述,能否提供。
    在论坛《DCA1000EVM使用指南》6、打开mmWave Studio 6)在Files框内选择相应的bin文件,这里也是将bin文件下载到芯片上,如果是用UniFlash软件烧写过,还需要再load吗?烧写和下载不一样吧?
    4.在论坛《DCA1000EVM使用指南》
    (1)7、点击Static Config选项中3)Advanced Configuration ,如果电路板提供1V RF电源,勾选RF LDO Bypass Enable;如果是1.3V的就不用勾选。点击set。请问怎么知道电路板提供RF电源是多少V?
    4)在LP Mode 中选择相应的LP ADC Mode。AWR6843AOPEVM 应该选Low Power ADC还是Regular ADC?
    (2)8、点击Date Config选项 2)选择相应的时钟速率,点击set。AWR6843AOPEVM 应该选什么?
    5.能否提供AWR6843AOPEVM典型应用的参数设置范例?
    6.怎么判断自己的板子是不是G版本,我直接插入DCA和用60引脚Samtec连接线连接,效果是一样的。

    请尽快回复,谢谢!

  • 请先判断您的板子上的标签是否是REVG版本的?

    其他如果不是关于"AWR6843AOPEVM: mmwave_studio软件空白"的问题,建议另起新帖,方便其他客户参考,谢谢配合!