This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR6843AOPEVM: mmWave Studio软件的RS232 Connectivity不能连接成功

Part Number: AWR6843AOPEVM
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, UNIFLASH, , MMWAVEICBOOST

按照e2echina.ti.com/.../dca1000evm使用指南里面的提示进行操作,但是仍有如下问题:

1. 目前mmWave Studio软件的Radar API可以连接FTDI,但是RS232 Connectivity不能连接成功(我已经尝试了所有能够用的串口,但我觉得应该是选择Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge Enchanced COMP Port对应的串口)。可以检测到雷达设备,显示Radar link version等。
波特率选择115200还是921600,都试过,但是不能成功连接。如下图所示:


并且点击连接的时候,雷达主板上USB_LED灯会亮起,但是很快就熄灭了,请问是什么原因呢?

补充:我的板子的标签并不是您所示的G版本的标签,所以我判断我的板子可能并非G版本,标签如下图所示:

那么如果板子不是G版本的话,那么又该如何进行连接呢?

另外我还有如下几个问题:

2.几个概念?
(1)SDK软件主要功能是什么?和mmWaveStudio的关系是?
(2)SPI 是设置RF 参数的吗?FTDI又指什么?
3. 看了mmwave_sdk_user_guide.pdf文档,但是没有找到关于xwr68xx_mmw_demo.bin文件的具体描述,能否提供。
在论坛《DCA1000EVM使用指南》6、打开mmWave Studio 6)在Files框内选择相应的bin文件,这里也是将bin文件下载到芯片上,如果是用UniFlash软件烧写过,还需要再load吗?烧写和下载不一样吧?
4.在论坛《DCA1000EVM使用指南》
(1)7、点击Static Config选项中3)Advanced Configuration ,如果电路板提供1V RF电源,勾选RF LDO Bypass Enable;如果是1.3V的就不用勾选。点击set。请问怎么知道电路板提供RF电源是多少V?
4)在LP Mode 中选择相应的LP ADC Mode。AWR6843AOPEVM 应该选Low Power ADC还是Regular ADC?
(2)8、点击Date Config选项 2)选择相应的时钟速率,点击set。AWR6843AOPEVM 应该选什么?
5.能否提供AWR6843AOPEVM典型应用的参数设置范例?

期待尽快回复,谢谢!

祝好!

何密