This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
请问在IWR1843上运行level sensing demo的现象一样么?由于你目前的测试结果基于你自己的pc软件,所以目前无法做出判断。
我之前有移植过level sensing的demo到IWR1843上,你可以参考:
AWR1843AOPEVM: AWR1843AO能否配置实现单发单收? - 传感器论坛 - 传感器 - E2E 设计支持 (ti.com)
之前在IWR1843demo基础上减去0.0625m 和这次直接读取ADC数据然后进行FFT是一样的
我想这不会是IWR1642和IWR1843两个平台的差异吧
你好,我按照你的工程进行测试了一下,发现还是这样;下面附上串口打印的数据和我解析的方法
02 01 04 03 06 05 08 07
04 00 05 03
80 10 00 00
43 18 0A 00
00 00 00 00
69 61 6B 25
01 00 00 00
03 00 00 00
01 00 00 00
10 00 00 00
01 00 14 00
F4 E5 :Range ID
FC B6
D7 8F
05 00 :X
05 00
0A 00
我的解析方法:我的设定距离是30cm
0x5 E5F4转换成十进制;386548;
386548/1048576=0.368640899658203125;
0.368640899658203125-0.0625=0.306140899658203125;
这样得到的结果是对的,但我不知道为什么要减去0.0625,当时这个数也是假想来的。
你好,
请参考mmwave sdk demo里校准相关信息:
mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html#Calibration_section