This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1243: 多目标检测时,中频信号问题

Part Number: AWR1243


毫米波雷达在进行多目标检测时,TX发射一个Chirp,在不同距离下RX会接收到多个反射Chirp信号(仅以单个chirp为例)。

雷达通过接收不同物体的发射信号,并转为IF信号,利用傅里叶变换将产生一个具有不同的分离峰值的频谱,每个峰值表示在特定距离处存在物体。

请问,这种多目标情况下,经过Mixer之后得到的中频信号IF是有一个(1xTX+多个Rx 进行混频)还是有多个(1xTX+每个Rx 进行混频)呢?

即:多目标下,Range-FFT的输入是几个IF信号?