请问有没有什么办法更改什么配置能获取到80m以上的目标信息呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI Nancy
探测车辆,目前的探测距离是稳定在40m左右,测试时出现过几次突然出现一百米左右的数据,基本上是一闪而过的样子。我们期望能稳定探测到80m或以上,应该怎么配置呢?谢谢!
BR
有跑过以下例程吗?以下例程测试是可以达到80m的。
我们跑的是out_of_box_1843_mss例程,你发的这个例程还没有使用过,是和mmWave Demo Visualizer一起使用吗?
HI Nancy
你发的这个例程我用的IWR1843评估板无法正常使用串口,初始化是一样的,但是我用到mmWave Demo Visualizer始终无法连接上,如图:
同样的,我使用MRRVisualizer也没有任何反应:
我应该要怎样测试呢?
user guide参考看过了吗?
你发的这个例程我用的IWR1843评估板无法正常使用串口,初始化是一样的,但是我用到mmWave Demo Visualizer始终无法连接上,如图:
做这部分测试的时候用的什么版本的SDK,看一下是否支持您所用的器件。
HI Nancy,
我用的SDK版本是mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS,后面没用到你分享的demo,用的原来的,修改了部分参数测出来有效数据大约到了125m,但是还没有达到预期,请问这个雷达有什么办法分别配置短距天线和长距天线吗?
BR
请在您的另一个帖子中讨论,会有相关专家给你建议。