Part Number: AWR2243BOOST
我使用AWR2243BOOST+DCA1000采集radar数据, 在一个空旷场地测一个角反射器。
使用我自己的脚本读取bin文件,并进行rangefft和doppler fft后, range-doppler情况符合预期。 但是当我提取出在角反射器位置的数据的相位情况,如下图所示,发现RX2相比RX0 RX1 RX3相位会有个固定的偏移,不符合“相位周期性变化”的预期。 虽然对着当前信号做anglefft也能得到大致正确的角度位置, 这个偏移可能会影响最终求角度的精度
下图纵坐标是相位, 横坐标是0-12,分别是使用MIMO-TDM后 [ TX0-RX0 , TX0-RX1 , TX0-RX2 , TX0-RX3 , TX1-RX0 , TX1-RX1 , TX1-RX2 , TX1-RX3 , TX2-RX0 , TX2-RX1 , TX2-RX2 , TX2-RX3 ]

我再测了另外几组也是类似的规律。


经过搜索后我查到有个东西叫RX calibration。 但我没查到如何在mmwave studio上做这件事。