TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: visualizer data port CANNOT connect (No data received)

Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

Hi, 

這裡是新買了一張 AWR2944EVM REV.D,

一開始可以由 mmwave demo visualizer 4.3.0 透過 UART 連接,在導入 mmwave mcuplus SDK 4.3 裡提供的 profile/ddm_awr2944 裡面的 "profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRangeRes.cfg" 後,可以在 mmwave demo visualizer 看到呈現的雷達點。

但是後續再測試導入 profile/tdm_awr2944 裡面的 profile 都不行,卡在 cfarcfg 參數數量不同。因此我認為EVM板子上的image 應該是DDM的,於是後續開始測試 TDM image : "awr2944_mmw_demoTDM.appimage" 的寫入。

一開始使用 Cloud UNI Flash,loadimage 會出現錯誤: Image loading failed: Check integration. Dict keys do not match。

再依FAE建議開始使用安裝版 TI UNI Flash 8.2.0.4220: 可以成功寫入。但是在SOP切回100重接電後,mmwave demo visualizer data port CANNOT connect。(應是讀取資訊皆為空字串)

後續使用 SDK 說明的 python tool :  uart_uniflash.py。可以成功寫入。但是SOP切回100重接電後,mmwave demo visualizer data port CANNOT connect。(應是讀取資訊皆為空字串)

再把 image 換成 DDM :  "awr2944_mmw_demoDDM.appimage"。可以成功寫入。但是SOP切回100重接電後,mmwave demo visualizer data port CANNOT connect。(應是讀取資訊皆為空字串)

1. 請問是哪裡有問題? 有甚麼建議呢?

2. 請問出廠的appimage是哪一個?