由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843AOP: 用ChirpCfg命令设置起始频率

Part Number: IWR6843AOP
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

尊敬的TI工程师:您好!

    采用IWR6843芯片,应用于运动平台。射频参数设置为,

    "profileCfg 0 60 4 3 13 0 0 100 1 125 12500 0 0 48",

"chirpCfg  0   0   0   200000000   0  0  0  1",

    测试中发现,若工作平台运动速度较低时,工作完全正常;若工作平台运动速度达到60m/s以上后就不能工作。

若将chirpCfg 配置改为,

"chirpCfg  0   0   0   0   0  0  0  1"

修改后,工作平台运动速度在60m/s以上后也能正常工作。

请问:是chirpCfg中的起始频率有啥限制的原因吗?

  • 若工作平台运动速度达到60m/s以上后就不能工作

    不能工作具体是什么现象?有报错么?

  •        没有报错。当工作平台速度较低时(小于50m/s),设备会将探测到的目标距离、目标个数通过串口输出,一般都有多个目标数据实时输出。

           当工作平台速度超过60m/s时,没有目标数据输出。如果将"chirpCfg  0   0   0   200000000   0  0  0  1" (起始频率偏移200MHz)改成"chirpCfg  0   0   0   0   0  0  0  1"(起始频率偏移为0)后,则在平台速度超过60m/s时目标数据又会正常输出。

  • 你好,

    请确认使用的频率在VCO范围内。

    你也可以把原始数据采集下来,在PC上处理分析看看。

    Thanks,

    Chris