This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 关于2243的CQ问题

Part Number: AWR2243


你好

我们对AWR2243的CQ1寄存器配置如下

然后我们观测了数据输出的CQ1数据,如下:

问题如下

1、为什么我设置了16个slice,但是缺只有8个有效数据输出呢? (注:头两个0和16是0和N的信息)

2、我该如何通过上面的数据反算到信号功率呢? 我的CQ配置的是16bit,整个数据格式配置如下:

谢谢

  • 您好,已联系工程师,这需要一些时间,谢谢!

  • 您好,

    请提供以下信息。

    1)您使用的SDK版本。

    2)您使用的是哪种板。你的测试设置是什么。 

    3) 您是否正在起诉自定义代码或任何 TI 示例。

    4) 您能否从该地址0xA5010000的设备共享内存转储 (1 KB) 

  • 您好,Gary

    1)SDK版本是V2.2.2.1;

    2)AWR2243,硬件是1.1,我们关于CQ1寄存器设置,以及datapath的设置已经在上面表述清楚;

    3)不明白您问的是什么意思,但是关于CQ1的设置,我们通过调用两个接口函数完成:

    //设置CQ1寄存器

    int MMWL_setRxSigImgMonConfig(unsigned char deviceMap)
    {
    int32_t retVal; /* 初始化返回值 */
    rlSigImgMonConf_t RxSigImgMonCfg = { 0 }; /* 初始化 signal and image band energy */

    RxSigImgMonCfg.profileIndx = 0;
    RxSigImgMonCfg.numSlices = 16;
    RxSigImgMonCfg.timeSliceNumSamples = 8;

    retVal = rlRfRxSigImgMonConfig(deviceMap, &RxSigImgMonCfg);
    return retVal;
    }

    rlRfAnaMonConfig()这个接口函数使能相应位,打开 RX_SIG_IMG_BAND_MONITOR(CQ1)。

    4)0xA5010000这个地址是什么?我们的AWR2243通过lvds连接到FPGA上的,所以您说的这个地址我们不清楚是什么地址

  • 您好,对于 AWR2243,您可以转而使用最新的 SDK 和 DFP 版本吗?与此同时,我将检查这一点,并让您知道我的观察结果。