This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MMWCAS-DSP-EVM: 我将捕获的数据放入matlab处理,但是文件报错

Part Number: MMWCAS-DSP-EVM

将不获的ADCdata放入matlab处理,但是没有出图并且会报错,是什么原因呢?

  • 您好,

    可能有几个原因导致您在将 ADC 数据放入 Matlab 进行处理时遇到问题:

    1. 数据格式错误:确保您的 ADC 数据是以正确的格式存储的,并且在导入到 Matlab 时使用了正确的读取函数

    2. 数据维度错误:检查您的 ADC 数据在导入到 Matlab 后是否具有正确的维度。根据数据的结构和格式,您可能需要使用相应的 Matlab 函数来重新调整数据的大小和形状,以便进行后续的处理和绘图。

    3. 数据缺失或损坏:如果您的 ADC 数据文件中存在缺失或损坏的数据点,可能会导致 Matlab 处理时出现错误。

    4. Matlab 函数或脚本错误:请确保您在处理 ADC 数据时所使用的 Matlab 函数或脚本没有错误

  • 想问一下在捕获adcdata之前您有重新烧录fpga吗?有的话能否提供该fpga镜像的下载地址?

  • 您好,请稍等

  • 您好,

    您正在看到此错误,因为与MATLAB脚本中的配置或实际数据本身相比,.json文件中的数据规范似乎存在差异。请检查您所做的任何更改是否反映在上述3个项目中。

  • 我要如何检查脚本配置和实际数据的差异呢?

  • 要检查脚本配置和实际数据之间的差异,可以采取以下步骤:

    1. 检查脚本配置:首先,仔细检查您的脚本配置,包括变量、参数、条件语句等。确保脚本中的配置与您期望的一致。

    2. 执行脚本:运行脚本并观察输出结果。检查输出结果是否与您期望的数据一致。

    3. 比较数据:将脚本输出的数据与实际数据进行比较。您可以使用文本比较工具来比较文件或输出的差异。如果数据量较大或格式复杂,您可以编写自定义的脚本或程序来进行比较和分析。

    4. 调试脚本:如果发现脚本输出与实际数据存在差异,您可以使用调试技术来识别问题所在。例如,您可以在关键位置添加输出语句或日志来跟踪脚本的执行流程和变量值。您还可以使用调试器来逐步执行脚本并观察变量的值。

    5. 检查数据源:如果脚本的输入数据来自外部源(如数据库、文件等),请确保数据源中的数据与您期望的一致。检查数据源的内容和格式是否正确,并确保脚本能够正确地读取和处理这些数据。

  • I would suggest to clean the installation (or reinstall mmWave Studio) and try capturing the data then process it.

    I hope you are able to get (download) the ADC data from the cascade setup.

    .

    P.S. - 4 chip cascade has limited technical support.