This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!!!
我想知道或者有没有思路可以在一定的测量范围内,维持驱动电流不变。
我想使用一个PCB线圈作为LDC1612的传感器,测量PCB线圈到一个镀银镜面的距离。但是测量过程中由于PCB线圈的移动会导致驱动电流发生变化,或者说无法使用固定驱动电流的方式进行整个范围的测量。
PCB参数:由于尺寸限制,PCB直径最大只能26mm。其余参数都可以变化。
测量范围(由于镜子和装配的原因,PCB线圈距离镀银层大致4mm):4mm-20mm。
目前我设计了一个PCB线圈,参数如下:
同时为了限制PCB磁场的方向,PCB线圈的背面贴有一块圆形的铁氧体,但是这样也会造成整个谐振频率的降低。
目前遇到的问题:在PCB线圈移动的过程中(4mm-20mm),无法使用一个驱动电流完成整个距离的测量,或者说如果只使用一个驱动电流会导致PCB过分靠近或者过分远离镀银镜面出现幅值错误,这是不能接受的。
所以我想寻求:
1 能否重新设计线圈使得整个过程只使用一个驱动电流,完成测量。
2 如果在整个测量阶段使用不同的驱动电流,明显会导致测量结果的不可用,即转换结果会发生跳变。可以有办法解决这个问题吗?
3 是否可以不考虑出现的幅值错误,但是通过实验发现,出现幅值错误时,明显会产生一个不好的结果。
您好,
将线圈更改为仅使用一个驱动电流需要一些试错,并且有可能无法完全实现。 您可以尝试更改线圈的并联电阻,方法是在 LC 振荡电路中添加一个电阻,然后查看其是否会缩小传感器幅值的动态范围以实现目标交互。
结果在更改 IDRIVE 设置时发生跳变的原因是它会更改传感器振荡的振幅,这会略微影响传感器频率。 无法从 IDRIVE 更改中消除此不好的结果,不过如果您知道 IDRIVE 移位在何时发生以及对您的系统每次产生的影响,可以对数据进行某种形式的固件处理。
关于振幅误差,当传感器振幅超出1.2V 至1.8V 范围时会发生这些误差。 当传感器振幅低于1.2V 时,测量的 SNR 会受到影响,您可能无法从器件获得很高的分辨率。 如果传感器振幅低于0.6V,则传感器振荡可能不再稳定,LDC 将无法进行测量。 当传感器幅度高于1.8V 时,由于内部 ESD 钳位激活,并且测量值在整个温度范围内的漂移可能会更大,因此可能会实现传感器频率偏移。 总的来说,在部分测量中,低于1.8V 比高于1.2V 更好。
但是通过实验发现,出现幅值错误时,明显会产生一个不好的结果。
产生不好的结果时,传感器振幅是多少? 只在目标运动的一端还是两端都出现错误?
此外,有关 IDRIVE 设置的更多信息,请参阅 Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration app note。