你好!!!
我想知道或者有没有思路可以在一定的测量范围内,维持驱动电流不变。
我想使用一个PCB线圈作为LDC1612的传感器,测量PCB线圈到一个镀银镜面的距离。但是测量过程中由于PCB线圈的移动会导致驱动电流发生变化,或者说无法使用固定驱动电流的方式进行整个范围的测量。
PCB参数:由于尺寸限制,PCB直径最大只能26mm。其余参数都可以变化。
测量范围(由于镜子和装配的原因,PCB线圈距离镀银层大致4mm):4mm-20mm。
目前我设计了一个PCB线圈,参数如下:

同时为了限制PCB磁场的方向,PCB线圈的背面贴有一块圆形的铁氧体,但是这样也会造成整个谐振频率的降低。
目前遇到的问题:在PCB线圈移动的过程中(4mm-20mm),无法使用一个驱动电流完成整个距离的测量,或者说如果只使用一个驱动电流会导致PCB过分靠近或者过分远离镀银镜面出现幅值错误,这是不能接受的。
所以我想寻求:
1 能否重新设计线圈使得整个过程只使用一个驱动电流,完成测量。
2 如果在整个测量阶段使用不同的驱动电流,明显会导致测量结果的不可用,即转换结果会发生跳变。可以有办法解决这个问题吗?
3 是否可以不考虑出现的幅值错误,但是通过实验发现,出现幅值错误时,明显会产生一个不好的结果。