Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
我在使用AWR6843ISK+DCA1000时出现SPI无法连接的问题,如图:

报错信息为:

连接如图所示


芯片版本为ES2.0 678A,mmwave_studio_02_01_01_00
已尝试的方法包括:
1.重新利用uniFlash 擦除一下板子,再重新连接。

但是仍旧无效
2.重新上电并打开studio软件
仍旧无效
看到网上有说有一个开关是用来切换 SPI 和 CAN 的,把开关切到SPI,请问是哪个呢?我的图上有正确切换吗?或者可能是其他什么原因呢?