Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1843
描述:经查AWR1843的raw data格式可以参考AWR1642的格式,都是2个LVDS lane。只能传输两路通道,我现在使用dca1000 设置的是4RX 3TX 那么就应该可以同时可以处理十二路独立的信号路径
问题1:这里的2lvds lane 和 12路镀锡信号路径 有啥区别
问题2:此时输出的bin文件大小是如何计算的
问题3:此时输出的bin文件是否包含这个12路的独立信号路径
问题4:如何对bin文件进行matble 的12路的 每一路进行1d 2d 等操作