工程师,你们好
我在使用DCA1000+mmwaveStudio+1843boost测目标时,使用的code是rl_eval_firmware里的1843对应的固件radarss.bin和masterss.bin,
然后用mmwaveStudio对raw data进行了查看,发现下图的range-angle热图范围比较小,
且热图对应位置颜色不够深(是对应强度不够?)我查看了所有的帧数据,显示结果下图是最远距离。
请问如何可以增加range的范围?另外,对于雷达目标角度信息,有什么方法可以量化地输出?
谢谢