This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: 在mmWave_Demo_Visualizer中一直Connecting

Part Number: AWR2944EVM



如图所示,Visualizer是4,4的版本,电源使用的是12V-3A的

  • 在这种情况下,出现"Connecting"的情况可能有几种可能的原因。以下是一些可能的解决方法:

    1. 确保连接正确:首先确保AWR2944EVM与PC连接正确。检查USB连接线是否插入正确,确保设备管理器中可以看到AWR2944EVM的正确设备。如果有其他连接方式(例如以太网连接),也需要确保连接正确。

    2. 检查固件版本:确保mmWave_Demo_Visualizer的固件版本与AWR2944EVM的固件版本兼容。有时候固件版本不匹配会导致连接问题。

    3. 检查电源:您提到使用了12V-3A的电源,这个电源应该足够满足AWR2944EVM的需求。但是仍然需要确保电源是稳定的,没有电压波动或者噪声。

    4. 检查Visualizer设置:在Visualizer中,确保选择了正确的端口和波特率。有时候选择错误的端口或者波特率也会导致连接问题。

    5. 重启设备和软件:有时候重启AWR2944EVM和Visualizer软件也可以解决连接问题。

  • 1、只连接了USB,在设备管理器中可以看到,我发了截图
    2、固件版本我用的是mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01 mmWave_Demo_Visualizer4,4的
    4、端口没有问题,正确的波特率是多少?
    5、重启过很多次了

  • 正确的波特率是多少?

    115200

  • 两个COM都是吗


  • 在按下NRST键后,会显示CLI_CFG_port已连接,data_port依旧不行,我尝试过发送profile给设备但都没有响应

  • 您好,

    请依次排查以下问题

    1. 检查连接:确保data_port的连接是正确的,包括物理连接和通信协议设置。检查连接线是否良好连接,确保端口设置正确。

    2. 调试工具:使用调试工具或者串口监视器来查看data_port的通信情况,看看是否有数据发送或接收。这可以帮助您确定问题所在。

    3. 设备配置:检查设备的配置文件或者参数设置,确保data_port的通信设置正确。有时候设备需要特定的配置才能正常通信。

    期待您的反馈