尊敬的TI工程师您好:
我们使用TI官方的MMW_CAS_RF_EVM调试AWR2243级联的外部触发。
1. 我们使用FPGA产生高电平1us,周期为1s的脉冲作为外触发信号,输入给EXT_DIG_SYNC
2. 把MMW_CAS_RF_EVM板子上的R142电阻焊接为0Ω电阻,把R143电阻去掉。
3. mmwavelink软件中MMWL_frameConfig函数,frameCfgArgs.triggerSelect=2,即选择为外触发模式。
遇到的问题:
在发送帧启动命令MMWL_StartFrame的时候,AWR2243总是上报
“Device map 8 : MSS ESM Fault Async event
ESM Grp1 Error = 0x400000, ESM Grp2 Error = 0x0,”
查询对应的字段,0x400000,表示“FRC Lockstep error”。
能否帮忙看看具体是什么原因导致的帧启动失败,报这个错误。
多谢!