我希望在Xilinx MPSOC FPGA上实现对AWR2243的控制和数据采集。
我正在移植mmWaveLink,我留意到一个mmWaveLink的example里面提供了一个名为 mmwaveconfig.txt的配置文件,里面存放了波形配置的必要参数,并且该文件被代码调用解析然后下载参数到AWR2243。但是该配置文件里面的参数都是比较原始的值,需要经过查阅文档才将可以理解的数值(比如开始频率 77GHz)换算得到需要的值。我看了TI的波形配置的工具是可以进行可视化配置的,但是这些工具导出的配置文件无法和 mmwaveconfig.txt中的参数对应上。
我想请问一下,自己移植代码进行波形配置的时候,该如何利用TI的波形配置工具生成mmWaveLink 可以识别的参数。或者说在TI官方提供的SDK中是否有能完成这一转换的代码,亦或者说,我对波形配置这一过程还有理解错误的地方。