This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: awr2243级联系统仰角是怎么求得,上面得到的三排448的阵元选哪个进行俯仰角估计

Part Number: AWR2243


awr2243级联系统仰角是怎么求得,上面得到的三排448的阵元选哪个进行俯仰角估计

  • 上面得到的

    您可以重述一下您的问题吗

  • 192个通道排布后最下面一排有86个阵元,可进行方位角估计,但怎么用三个用来个俯仰的天线得到的那三排阵元获得俯仰角呢,要用平面阵变成86*7的平面阵么,7是因为竖着的三个发射天线之间的距离不相等变成等间隔中间补零就是七列,之后应该怎么做呢,有相应的代码参考么

  • 我为您写了一段参考示例,供您参考

    import numpy as np
    
    # 假设您已经有了三个用于俯仰的天线对应的阵元数据
    # 假设数据存储在名为elevation_data的数组中,其形状为(86, 3)
    
    # 将数据转换成86*3的阵列
    array_data = elevation_data
    
    # 进行信号处理算法,例如使用傅里叶变换
    fft_data = np.fft.fft(array_data, axis=0)
    
    # 估计俯仰角
    elevation_angle = # 在这里添加您的俯仰角估计算法
    
    print("Estimated elevation angle: ", elevation_angle)

  • 您好测俯仰的三个发射天线的间隔不相同,第一个距离侧方位那列天线间隔为0.5lamda,第一第二个隔1.5lamda,第三个隔1lamda,应该不能直接变成86*3叭,请问可以给出给适合的matlab方法么,感谢!

  • % 假设已经有了三个用于俯仰的天线对应的阵元数据
    % 假设数据存储在名为elevation_data的数组中,其形状为(86, 3)
    
    % 创建一个非均匀线阵对象
    ula = phased.ULA(...
    'NumElements',86,...
    'ElementSpacing',0.5... % 这里只是举例,实际情况需要根据实际天线间隔来设置
    );
    
    % 创建一个阵列响应对象
    array_resp = phased.ArrayResponse(...
    'SensorArray',ula,...
    'WeightsInputPort',true...
    );
    
    % 计算阵列响应
    resp = array_resp(elevation_data,0);
    
    % 估计俯仰角
    angles = beamscan(resp,1:180);
    
    % 找到主瓣方向
    [~,mainlobe] = max(abs(angles));
    elevation_angle = mainlobe - 1;
    
    disp(['Estimated elevation angle: ', num2str(elevation_angle)]);

    用phased.ULA创建一个非均匀线阵对象,然后用phased.ArrayResponse来计算阵列响应,最后用beamscan函数来估计俯仰角

  • 您好,请问下您使用这个雷达板成功测得俯仰角了吗?我最近也在求俯仰角,但是遇到了问题,可以交流一下吗?

  • 您有问题可以提出来,我们随时交流