This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: AWR2243校准

Part Number: AWR2243


Cascade Coherency and Phase Shifter Calibration Application Note中提到需要校准TX Phase Shifter与Inter-Channel Imbalances请问

1.TX Phase Shifter校准提供RF INIT校准与客户工厂角反射器校准,请问是两者二选一吗,还是我需要两个都执行?
2.Inter-Channel Imbalances只能使用客户角反射器RunTime校准吗?
3.Inter-Channel Imbalances区分了低温高温中温,我需要监控芯片温度,每10℃进行一次Run Time校准吗?
4.出厂后还需要进行TX Phase Shifter校准与Inter-Channel Imbalances校准吗?

  • 1. 在AWR2243的Cascade Coherency and Phase Shifter Calibration Application Note中,TX Phase Shifter的校准提供了RF INIT校准和客户工厂角反射器校准两种选项。这两种校准方法是互补的,建议两者都执行以确保最佳

    2. 对于Inter-Channel Imbalances,建议使用客户角反射器RunTime校准,因为这种可以更好地适应实际工作条件和环境变化

    3. 建议监控芯片温度,并在温度变化较大时(每10℃)进行Run Time校准,确保系统在不同温度下稳定性和性能

    4. 出厂后仍建议进行TX Phase Shifter校准和Inter-Channel Imbalances校准,适应实际环境和长期稳定性。这些校准可以确保雷达系统在不同条件下都能提供最佳性能

  • 请问第4点,实际环境可能干扰较多时,是否可以不进行TX Phase Shifter校准和Inter-Channel Imbalances校准

  • 可以不进行,但还是建议在任何情况下都进行这些校准步骤