你好,
是否可以将两跟直径3.1mm的金属管分别连接至芯片FDC2112的IN0A,IN0B引脚上(或IN1A,IN1B引脚),然后将金属管放入液体中;
实际使用中,将金属管放入(洗洁精兑水而成),芯片返回值DATAx会出现反复跳动;
请问是否可以通过这种办法进行液位的检测,而不是感应的方式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
是否可以将两跟直径3.1mm的金属管分别连接至芯片FDC2112的IN0A,IN0B引脚上(或IN1A,IN1B引脚),然后将金属管放入液体中;
实际使用中,将金属管放入(洗洁精兑水而成),芯片返回值DATAx会出现反复跳动;
请问是否可以通过这种办法进行液位的检测,而不是感应的方式。
您好,不建议这么做,首先金属直接放在液体里是会导电,这种电荷放电我想会影响sensor电容的测量。
这种应用应该可以加一个屏蔽,去进行测量。
有一篇应用手册关于Ins and Outs of Active Shielding的应用,可以参考下: