This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR6843: DMA Channel to PaRAM Mapping

Part Number: IWR6843


1、在手册中,DMA通道映射对应参数集是通过DCHMAPN_m寄存器实现的,但上板测试在CCS中发现芯片中并未包含DCHMAPN_m寄存器,那么DMA和参数集的映射是如何实现的呢?

2、Event Queue Entry Registers (QxEy)这组寄存器是用来记录事件队列Qn的16个事件状态的,在6843中,每个传输控制器TPCC中都包含两个事件队列,但同样在CCS中发现芯片中只包含一组Event Queue Entry Registers (QxEy)寄存器。怎么记录两个事件队列的状态呢 ?

  • 在一些情况下,一个传输控制器可能包含多个事件队列,但只有一个寄存器组用于记录事件队列的状态。这是因为在许多应用中,一个寄存器组足以提供足够的信息。但是这并不意味着每个事件队列都有独立的寄存器。

    如果一个传输控制器有两个事件队列,而只有一组QxEy寄存器,通常寄存器中的字段会反映两个队列的状态。

  • 谢谢您的回复,但我还是有点不太理解,QxEy寄存器字段描述如下,ETYPE字段和ENUM字段只有一个,两个事件队列都有可能同时存放事件,不太理解如何能反映两个事件队列的状态

  • 不太理解如何能反映两个事件队列的状态

    通过轮询方式查询 QxEy 寄存器,交替检查两个事件队列的状态,通过周期地检查每个事件队列的状态,间接了解两者之间的差异