This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 多芯片级联校准

Part Number: AWR2243


您好,

       我这边是自研的PCB板,采用了多片AWR2243级联的方式,其中12片AWR2243只使用Tx通道;另外12片AWR2243只使用Rx通道,我有以下几个问题需要帮忙解决,感谢!

       1. 目前我这边测试中发现Tx通道间相位波动很大,大概波动有几十度。我查看《级联一致性和移相器校准应用手册》,里面3.2章节提到保存客户工厂的RF INIT校准结果。。。请问每个芯片逐一调用

AWR RF INIT CALIBRATION CONF SBAWR RF INIT SB 触发AWR2243进行自校准后,是否多芯片TX通道间的相位波动就已经得到校准?还是说必须执行

AWR CAL DATA SAVE SB 和 AWR_PHASE_SHIFTER_CAL_DATA_SAVE_SB  将数据保存下来后再进行对应的 RESTORE_SB 指令将数据回写到AWR2243才能让其校准生效?

       2. 针对RF_INIT中对Tx Phase的自校准,对测试环境是否有要求?是否必须在暗室或环境较为干净的地方进行?

       3. 进行自校准的时候是否需要架设角反器?

       4. 进行自校准的时候,是否需要将该片AWR2243的Tx和Rx通道都使能呢?因为目前我们板子的方案是部分AWR2243芯片只使能Tx,部分芯片只使能Rx,不清楚这个对于自校准来说是否存在问题

      目前我们的板子还在测试阶段,不存在手册所谓的工厂环境和现场环境,只希望能将TX通道间相位波动几十度的问题解决掉,可接受波动在几度

  •  1. 目前我这边测试中发现Tx通道间相位波动很大,大概波动有几十度。我查看《级联一致性和移相器校准应用手册》,里面3.2章节提到保存客户工厂的RF INIT校准结果。。。请问每个芯片逐一调用

    AWR RF INIT CALIBRATION CONF SBAWR RF INIT SB 触发AWR2243进行自校准后,是否多芯片TX通道间的相位波动就已经得到校准?还是说必须执行

    AWR CAL DATA SAVE SB 和 AWR_PHASE_SHIFTER_CAL_DATA_SAVE_SB  将数据保存下来后再进行对应的 RESTORE_SB 指令将数据回写到AWR2243才能让其校准生效?

    芯片的自校准只能针对本芯片,和其他芯片无法。多芯片的相位校准建议使用外校准。

     2. 针对RF_INIT中对Tx Phase的自校准,对测试环境是否有要求?是否必须在暗室或环境较为干净的地方进行?

    是的。

    3. 进行自校准的时候是否需要架设角反器?

    不需要。

       4. 进行自校准的时候,是否需要将该片AWR2243的Tx和Rx通道都使能呢?因为目前我们板子的方案是部分AWR2243芯片只使能Tx,部分芯片只使能Rx,不清楚这个对于自校准来说是否存在问题

    请参考Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C)

    Thanks,

    Chris

  • 您好,

            问题1~3通过您的回答已得到解决,但问题4提供的文档我这边也详细阅读过,并没有找到在级联情况下,单个芯片的TX相位自校准时是否需要使能该芯片Rx通道的信息,可否帮忙确认?感谢!

            另外做外校准时也想确认校准Tx相位时是否需要使能对应芯片的RX通道,因为目前我们板子的方案是部分AWR2243芯片只使能Tx,部分芯片只使能Rx,不清楚这样的应用对于校准来说是否存在影响

  • 你好,

    请参考多片级联的相位校准方法,都是单发多收,只使能需要使用的rx就可以,发送也是。

    mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\signal_processing_4chip_cascade.pdf,AWRx_TX_Channel_Calibration_Script_User_Guide.pdf

    Thanks,

    Chris