Part Number: IWR6843AOPEVM
目前我已经能够进行雷达配置 并且能够获取ADCBuf的原始数据 如果要通过硬件加速器实现点云数据的获取 该如何进行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: IWR6843AOPEVM
目前我已经能够进行雷达配置 并且能够获取ADCBuf的原始数据 如果要通过硬件加速器实现点云数据的获取 该如何进行?
为您写一段demo,请参考
#include <ti/drivers/adcbuf/ADCBuf.h>
#include <ti/common/mmwave_error.h>
#include <ti/control/mmwave/mmwave.h>
// 定义一些全局变量
#define NUM_SAMPLES 1024
#pragma DATA_SECTION(gAdcData, ".l1data");
int16_t gAdcData[NUM_SAMPLES];
#pragma DATA_SECTION(gOutData, ".l1data");
float gOutData[NUM_SAMPLES];
// 初始化 mmWave 设备
void init_mmWave_device() {
// 初始化 mmWave 控制器
MMWave_init();
// 配置雷达传感器参数
MMWave_Params mmwaveParams;
MMWave_Params_init(&mmwaveParams);
// 配置 ADCBuf 参数
ADCBuf_Params adcBufParams;
ADCBuf_Params_init(&adcBufParams);
// 打开 ADCBuf 驱动
ADCBuf_Handle adcBufHandle = ADCBuf_open(0, &adcBufParams);
if (adcBufHandle == NULL) {
// 处理错误
// ...
}
// 打开 mmWave 设备
MMWave_Handle mmWaveHandle;
mmWaveHandle = MMWave_open(0, &mmwaveParams, NULL);
if (mmWaveHandle == NULL) {
// 处理错误
// ...
}
// 配置 mmWave 设备
// ...
// 启动 mmWave 设备
MMWave_start(mmWaveHandle);
}
// 从 ADCBuf 中获取原始数据
void acquire_raw_data(ADCBuf_Handle adcBufHandle) {
// 配置 ADCBuf 参数
ADCBuf_Conversion conversion;
ADCBuf_Conversion_init(&conversion);
// 配置 ADCBuf 转换参数
conversion.arg = (uintptr_t)NULL;
conversion.samples = gAdcData;
conversion.sampleCount = NUM_SAMPLES;
// 执行 ADCBuf 转换
int_fast16_t retVal;
retVal = ADCBuf_convert(adcBufHandle, &conversion);
if (retVal != ADCBuf_STATUS_SUCCESS) {
// 处理错误
// ...
}
}
// 进行信号处理
void signal_processing() {
// 添加信号处理代码
// 将原始数据处理为点云数据
// ...
// 示例:简单地将 ADC 数据转换为浮点数
for (int i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) {
gOutData[i] = (float)gAdcData[i];
}
}
int main(void) {
// 初始化 mmWave 设备
init_mmWave_device();
// 获取原始数据
acquire_raw_data(adcBufHandle);
// 进行信号处理
signal_processing();
// 关闭 mmWave 设备
MMWave_close(mmWaveHandle);
return 0;
}