我在使用PGA302关联的GUI软件进行标定校准时,出现GUI软件频繁错误弹窗问题. 并且由于传感器个体差异,在成功标定校准了的板子上测试输出,其线性与偏移会有一些差异.
因此,我想在已通过GUI软件进行成功标定校准的板子的基础上,通过外部MCU用IIC与PGA302芯片通信, 进行修正其线性与偏移.
我为此进行了一些尝试,但不成功,因为通过修改H0,G0校准系数,MCU读得的DAC值始终是0,但ADC值是有的(0x135B附近). 所以我有以下的问题请教:
1 不使用PC软件(用MCU通过IIC设置),无温度补偿情况下,如何校准线性? 修改哪些参数? ADC值到其DAC值的数据流是怎样的?
2 不使用PC软件(用MCU通过IIC设置),有温度补偿情况下,如何校准线性? 修改哪些参数? ADC值到其DAC值的数据流是怎样的?