This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA302: PGA302校准

Part Number: PGA302


我在使用PGA302关联的GUI软件进行标定校准时,出现GUI软件频繁错误弹窗问题. 并且由于传感器个体差异,在成功标定校准了的板子上测试输出,其线性与偏移会有一些差异.

因此,我想在已通过GUI软件进行成功标定校准的板子的基础上,通过外部MCU用IIC与PGA302芯片通信, 进行修正其线性与偏移.

我为此进行了一些尝试,但不成功,因为通过修改H0,G0校准系数,MCU读得的DAC值始终是0,但ADC值是有的(0x135B附近). 所以我有以下的问题请教:

1 不使用PC软件(用MCU通过IIC设置),无温度补偿情况下,如何校准线性? 修改哪些参数? ADC值到其DAC值的数据流是怎样的?

2 不使用PC软件(用MCU通过IIC设置),有温度补偿情况下,如何准线性? 修改哪些参数? ADC值到其DAC值的数据流是怎样的?