Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944, AWR2243
由于没有找到AWR2243BOOST的专用数据采集教学文档,我按照DCA1000EVM使用指南进行操作,链接如下
DCA1000EVM使用指南 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2E 设计支持 (ti.com)
按指南完成软件的安装,包括
mmWave Studio 03.01.01.00 版本
MATLAB Runtime Engine v8.5.1
XDS Emulation Software Package_9.2.0.00002_win_64
按要求完成设备连接,如下图所示,使用标称5V,<4A锂电池组供电,电池刚充满电。
但在连接设备并上电之后,PC端显示识别到了4个端口,没有显示XDS110的2个端口,如下图所示

mmWaveStudio界面和output如下图所示


请问该如何解决?
调试过程中,尝试过更换不同的电脑,更换usb连接线,等措施,均无法解决问题。